EC-Engineer EtherCAT Configuration and Diagnosis
 

EtherCAT®网络配置和诊断

EC-Engineer是一个功能强大的,用于EtherCAT®网络配置和诊断的软件工具。只需要通过这个工具就可以让用户快速且便捷得处理所有工程需求和诊断任务。为了让用户在EtherCAT®网络的配置和诊断方面获得更加流畅的体验,则现代化、清晰且直观的用户界面是至关重要的。


标准和专业视角

整齐排列的标准视图使用户能够用简单的几个步骤创建一个EtherCAT®配置。切换到专业视角模式可以看到那些被隐藏的,使用较少的参数和选项,这些参数用于满足用户特定的需求。


与系统相匹配

EC-Engineer的可用选项和对话框均与控制系统(主站系统)实际支持的设定相匹配。这是EC-Engineer的一个显著优势,它可帮助您快速创建配置文件,而不需要做无用的、反复的尝试。而所谓的EMI(EC-Master信息)文件将定义所有的属性和主站系统的性能范围。除此以外,还可以设置可用的周期时间,邮箱协议的支持和DC同步或热插拔。EC-Engineer装载了一个预定义的EMI文件,这个EMI文件包含了EtherCAT A、B两类主站的功能。用户可以以此为模板,根据实际需求增加或减少功能。


多种语言

不需要重新启动程序就可以轻松地更换语言。除了德语和英语,我们同样支持像日语、中文或韩文这样的亚洲语言。


在线或离线的配置

无论EtherCAT从站是否与运行EC-Engineer的Windows PC相连或者直接与主站协议栈控制系统相连接,均可以使用EC-Engineer在实验室或办公室“离线”完成EtherCAT的配置工作,或在机器上连接真正的EtherCAT网络实现"在线"操作。不论是“离线”还是“在线”,根据“Bus-Scan”特性都可以很容易确定从站和网络拓扑的结构。如果从站与Windows PC相连,则集成EC-Master的Windows能够运行和验证系统。如果从站与控制系统相连,在控制器上运行的主站协议栈将会接管通信任务,并为EC-Engineer提供所有诊断所需要的服务和信息。


将过程数据存储固定在特定的从站上

EC-Engineer的一个强大特征是可以为从站或者从站组设定任意的内存映射。它可以将从站的过程数据存储区域地址映射到所需的固定位置。即使有其他从站添加或者删除这个映射的地址也不会被改变。这个任意的固定映射可以将输入和输出数据设置为不同的值。


强大的诊断功能

EC-Engineer是非常专业的诊断工具。通过TCP/IP连接EtherCAT主站协议栈,则主站和从站均可以被检测。可以显示主站的运行状态和过程数据的内容,以及更复杂的功能,例如读取对象字典或下载更新从站固件。我们还提供了一个界面用来分析EtherCAT总线启动时的错误或缺失。


常规功能

  • 在一个项目内配置多个主站系统
  • EtherCAT从站可以连接到Windows PC
  • EtherCAT从站可以连接到控制系统
  • 树状视图和拓扑视图
  • ESI和EMI管理
  • 支持多种语言
  • 基于微软WPF技术的新颖用户界面

配置功能

  • 根据ETG.2000导入ESI(EtherCAT Slave Information)文件
  • 根据ETG.2100导出ENI(EtherCAT Network Information)文件
  • 自动测定已连接的从站(总线扫描)
  • 从站设备所有参数可以复制和粘贴使用
  • PDO选择和配置
  • 调整和追加EtherCAT从站初始化命令
  • 透明集成MDP(Modular Device Profile)从站
  • 从站固定存储映射
  • 分布时钟(DC)设置
  • "热插拔"组定义
  • 编程站别名地址
  • 其他主站和从站的参数

诊断功能

  • 主站和从站状态(显示和控制)
  • 过程(I/O)数据(显示和控制)
  • ESC寄存器(读和写)
  • EEPROM(读和写)
  • 主站和从站的对象字典
  • 邮箱传输(服务数据对象上传和下载)
  • 固件上传和下载
  • 比较现有配置和实际网络
 
(C) 2014 - Alle Rechte vorbehalten