利用实时加速器技术实现Windows操作系统对实时应用程序的支持
概述
如今,越来越多的应用,特别是在工业自动化、医疗技术、数据采集和测量技术等领域,都需要确定性的实时行为。acontis实时加速器技术(RtaccWin)使您能够在Windows下确定性地运行具有硬实时功能的应用程序。这是通过专门为实时应用程序保留一个或多个CPU,为Windows设置适当的参数并利用 acontis内核驱动程序进行精确定时和直接硬件访问来实现的。
软件架构
基于Windows IoT Enterprise的PC可以从acontis的RtaccWin软件中受益,以保证在1毫秒的周期时间中稳定地运行实时应用程序。原则上,还可以实现更快的周期时间。为了实现这一点,至少保留一个CPU(核)专门用于实时应用程序,而其他CPU(核)则分配给标准的Windows应用程序。
RtaccWin 包括一个Windows系统驱动程序,可为整个应用程序提供精确且可调节的时钟。为了确保确定性行为,标准Windows驱动程序通常不用于实时应用程序。相反,RtaccWin中的内核驱动程序允许从 Windows 用户模式直接访问硬件,例如网卡、现场总线卡等,从而降低抖动、显著降低CPU利用率并具有确定性行为。它能在不使用Windows网络堆栈的情况下发送和接收以太网帧,并且在并行使用其他网络接口时不会产生不利影响。
配置工具:RtaccWinConfig
软件配置工具RtaccWinConfig为运行实时应用的Windows系统做准备。首先,它至少隔离了一个CPU(核),这也意味着常规Windows进程和服务不会再使用该CPU(核)。这样,隔离的CPU就能专门用于实时应用程序。
RtaccWinConfig工具的另一个功能是为实时应用分配硬件,这意味着卸载常规的Windows驱动程序,而从Windows的用户空间访问硬件。由acontis内核驱动程序快速、直接地访问已分配的硬件的所有内存区域。
软件开发
开发实时应用的过程类似于标准Windows应用的开发过程。以下是要遵循的步骤:
- 使用RtaccWinConfig工具进行系统配置
- 为实时任务创建一个或多个线程
- 将这些线程分配给先前隔离的CPU(核)
- 为线程赋予一个非常高的优先级,使它们成为“实时线程”
- 可选项:通过acontis 的Windows系统驱动程序生成一个稳定而精确的时钟
一个Windows 进程可以包含“非实时线程”和“实时线程”。这两种类型的线程都可以访问全局变量并使用标准同步机制,如事件、临界区、互斥锁和信号量。常用的 Win32 API 也可在“实时线程”中使用。您可以在整个开发过程中使用Microsoft Visual Studio的全部功能。在调试模式下,所有线程都可以访问全部资源。当然,您也可以不考虑实时行为,而是分步执行“实时线程”。
性能
一个稳定、精确、低抖动的时钟对于实时应用是至关重要的,特别是对于每毫秒执行一次的控制循环。理想情况下,应用程序应该每1000微秒精确触发一次,但在实践中可能会出现偏差,导致间隔或长或短。在使用acontis 实时加速器技术时,这些偏差(也称为抖动)可以在 Windows 下显著减少。
RtaccWinConfig 软件工具可以测量具有特定周期时间的一个隔离的CPU核的性能。最大和最小偏差值可以用图形显示。允许的最大抖动取决于应用程序,在通常情况下,可以接受高达周期时间10%的偏差。例如,周期时间为1000微秒时,最小值应不小于900微秒,最大值不应大于1100微秒。
如果没有实时加速器技术,周期时间可能会大幅波动。8小时后,在运行Windows IoT的Minis Forum U820(i5-8279U CPU)上进行了测试,并大量加载烤机测试程序,结果显示有明显的波动。
启用实时加速器技术可以保证时钟的精确度和误差最小,在8小时后的同一系统上进行的测试证明了这一点。
特征
- 微秒级的快速响应时间
- 使用基于CPU(核)隔离的实时加速器技术实现硬实时
- 一个进程中实现实时功能和标准功能使用在同一个隔离的CPU(核)
- RtaccTimer驱动程序生成精确,稳定的时钟
- RtaccDevice驱动程序,可以直接访问硬件无需内核驱动程序
- 合适的配置工具RtaccWinConfig
优势
- 实时应用程序可以像普通的Windows应用程序一样开发
- 标准Win32 API也可用于实时线程中
- 支持Microsoft Visual Studio。方便开发和调试整个实时应用程序。
- 通过变量进行简单的数据交换。不需要在应用程序的实时和非实时部分之间进行复杂的通信。
- 操作简单,培训工作量低
系统要求
- Windows 10 IoT 企业版或 Windows 11 IoT 企业版
- 四核CPU