Blog
EtherCAT® EC-Master stack on Raspberry Pi 4
November 27, 2022
We are proud to announce that the acontis EtherCAT Master Software EC-Master now supports the BROADCOM® System-on-Chip (SoC) BCM2711 as used on the Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4).
acontis EC-Master vs オープンソース (IgH EtherCAT-Master® (EtherLab®) および Simple Open EtherCAT Master (SOEM))
2022年 9 月 6 日
このブログ記事では、3 つの異なる EtherCAT マスター ソフトウェア スタックを取り上げます。各オプションとアプローチについて、長所と短所、それらの主な違い、および予想されるコストを見ていきます。この比較には、acontis テクノロジーの独自ソリューションであるEC-Masterと 2 つのオープン ソース実装が含まれています。
リアルタイム認定産業用 PC
2021 年 8 月 11 日
産業用 PC を制御およびデータ取得タスクに使用する場合、選択基準の 1 つはリアルタイム機能です。このブログでは、IPC の決定論に関する落とし穴の可能性を指摘しています。さらに、 IPC の認定方法と、さまざまな事前認定済みのすぐに使用できるソリューションについても説明します。
EtherCAT マスター スタックのパフォーマンス
2021 年 3 月 29 日
EtherCAT 技術をフィールドバスとして使用する場合、多くの場合、パフォーマンスが決定的な役割を果たします。このページでは、EC-Master の性能と測定結果を示します。
RT-Linux が Windows にリアルタイム機能を追加するための最適なソリューションである理由
2020 年 9 月 22 日
特に産業オートメーション、医療およびデータ収集、計測市場では、ますます多くのアプリケーションが決定論的なリアルタイム動作を必要としています。Windows は、リアルタイムの決定論的操作をネイティブにサポートしていません。ただし、アプリケーションのリアルタイム要件を維持しながら、Windows の機能を最大限に活用するためのソリューションを開発者に提供できる、いわゆる「Windows リアルタイム拡張機能」が多数あります。
続きを読む... RT-Linux が Windows にリアルタイム機能を追加するための最適なソリューションである理由
EtherCAT サイクル タイム カリキュレータ
2020 年 5 月 12 日
EtherCAT ネットワークに関するいくつかのパラメータを入力して、合計通信時間を確認できる簡単なオンライン計算機を作成しました。これは、ネットワークの最速のサイクル タイムを計算するための基礎として使用できます。このブログ投稿では、電卓を詳しく説明し、使用方法について説明します。
TI C2000 マイクロコントローラで EC-Engineer を使用する
2020 年 4 月 3 日
テキサス インスツルメンツとのパートナーシップをさらに深めるために、acontis EtherCAT マスター ソフトウェアを使用して、TI C2000 マイクロコントローラーに基づく EtherCAT スレーブを評価および実験できるようになりました。
EtherCAT トラブルシューティング: 問題の診断方法
2019 年 11 月 1 日
EtherCAT は、ネットワークの問題を診断するための多くの便利な機能を提供します。これらの機能を利用して、発生する可能性のある一般的な (場合によってはそれほど一般的ではない) 問題を解決する方法について、段階的なガイドを提供します。
EtherCAT Technology Group が正式に EtherCAT G をサポート
2019 年 10 月 28 日
EtherCAT Technology Group (ETG) の技術委員会は、EtherCAT G を EtherCAT 規格への追加として承認しました。
Windows リアルタイム拡張機能の比較
2019 年 9 月 19 日
Linux がリアルタイム オペレーティング システムとしてますます普及するにつれて、従来の Windows リアルタイム拡張機能と acontis LxWin との比較を検討します。
Microsoft Windows CE のサポート終了
2019 年 7 月 5 日
Microsoft は、Windows CE (Embedded Compact) のサポート終了ロードマップをリリースしました。これは、代替のリアルタイム ソリューションの移行パスです。