EtherCAT® - 实时/多核/Hypervisor - 服务

Acontis technologies是一家致力于EtherCAT技术、Windows实时软件和实时虚拟化/Hypervisor技术的行业领先供应商。

我们公司以提供高品质的 “德国制造” 产品而著称,在全球范围拥有众多国际大客户。

EtherCAT®

我们的EtherCAT主站协议栈EC-Master是EtherCAT工业通信的领先产品。依托于高品质和丰富的功能,使我们在全球有众多合作伙伴。我们在ETG(EtherCAT技术协会)参与了多个工作组,确保我们的产品完全符合EtherCAT标准并且和所有可用的从站有良好的互操作性。EC-Engineer作为一个功能强大的EtherCAT配置和诊断工具,也可以无缝集成到用户的应用中。

阅读更多 …

Windows实时扩展

acontis的Windows实时扩展,为您提供了一个完全集成在Windows中的解决方案。 这能够使您无论是应用程序开发还是实时应用程序的调试时,在熟悉的Microsoft开发环境(Visual Studio)中获得满足硬实时任务所需的特性。 使用Visual Studio工程向导,可以像创建常规Windows应用程序一样创建实时应用程序,并且调试实时应用程序也可以像调试普通Windows应用程序一样完成。 适用于Windows的acontis实时扩展安装简单,无需对Windows进行任何特殊调整。

阅读更多...

实时Hypervisor软件

Hypervisor管理程序负责控制正在运行的操作系统并分配所需的硬件组件。 为了在虚拟化环境中实现实时操作系统 (RTOS),Hypervisor管理程序必须支持硬件分区。 硬件本身分为几个分区——通常一个分区专用于非实时应用程序,一个或多个分区专用于实时应用程序。 这样就保证了硬件优先级,也因此可以通过设计实现硬实时。 对于Hypervisor管理程序的另一个重要要求是不引起任何额外的延迟。 能够满足这些要求的Hypervisor管理程序称为实时Hypervisor管理程序。使用硬件分区和实时Hypervisor管理程序可以将具有两个独立硬件控制器的传统实现方式整合到单个硬件上。

阅读更多...

News

22.04. - 26.04.2024
Hall 9 Stand D18
Visit us!


Meet us at our booth (Hall 5/418).