EtherCAT Open Modeとは?

EtherCATには2つの動作モード、Direct mode と Open mode があります。
Direct mode は一般的に使用され、効率的なリアルタイム性能で知られています。一方、Open mode は標準的なスイッチングデバイスを介して既存のITインフラとの統合を可能にしますが、その分遅延が大きくなります。本書では、両方のモードについて探り、それぞれの主要な特性を解説します。

EtherCATの最初の仕様である V1.0(2004年) ですでに Direct mode と Open mode の2つのモードが定義されていました。しかし、現在ほとんどのEtherCATネットワークは Direct mode を使用しており、多くのユーザーは Open mode の存在すら知らないのが現状です。

現在、この仕様は 「ETG.1000.3 EtherCAT Specification Part 3 – Data Link Layer service definition」で提供されています。

EtherCAT Direct Mode

Direct mode では、1つのEtherCATセグメントが MainDevice に直接接続されます(図1参照)。ここではEthernetフレームのMACアドレスフィールドは無視されます。Direct mode 通信には、すべての EtherCAT SubDevice が EtherCAT SubDevice Controller (ESC) を使用し、MainDevice は標準のEthernetポートを使用します。

Direct mode は、EtherCAT Device Protocol (EDP) を使用するアプリケーションの標準方式です。スイッチを必要とせず、SubDevice は通常2つ以上のポートを持ち、デイジーチェーン接続やその他のトポロジーが可能です。また、MainDevice のEthernetコントローラーは EtherCAT専用 となります。

Direct mode の大きな利点の1つは 「Processing on the Fly(フレームが通過しながら処理される)」 という原則です。SubDevice での遅延が非常に低いため、1ミリ秒以下のサイクルタイム でのハードリアルタイム測定や制御アプリケーションに適しています。
EtherCATネットワーク内での Propagation Delay(伝搬遅延) は一貫性が高く、温度変動の影響もほとんど受けません。これは、SubDevice 内のESCによるハードウェアベースの処理によるものです。各SubDeviceでの遅延は最大でも1マイクロ秒 です。

図1: Direct Mode の EtherCAT セグメント

EtherCAT Open Mode (EOM)

Direct mode は効率性とリアルタイム性能で一般的に使われていますが、Open mode は 既存のITインフラとの統合 を可能にする柔軟性を提供します。EtherCAT Open Mode (EOM) では、1つまたは複数のEtherCATセグメントが 標準のスイッチングデバイス に接続されます(図2参照)。これにより、EtherCATネットワークを 大規模なIT環境に統合 することが可能になります。

EOMを使用するには、MainDeviceがEOMをサポートし、EtherCAT Configurationツール(例:EC-Engineer)で適切に設定されている必要があります。また、セグメント内の最初のデバイスは Segment Address Device としての追加機能を持ち、MainDeviceからEtherCATセグメントへのアクセスを提供します。

  • MainDeviceはEOMをサポートし、設定されている必要がある
  • Segment Address Device は、MainDevice からEtherCATセグメントへアクセスする役割を持つので、Segment Address Device以降のSubDeviceは、Direct Modeと同様に動作し、変更不要

EtherCATセグメント内の最初のデバイスは、ISO/IEC 8802-3のMACアドレスを持ち、EOMポート を備えています。このEOMポートは、Ethernetフレーム内の送信元アドレスと宛先アドレスを入れ替える ことで、EtherCATのフレーム構造に従い、すべてのSubDeviceで処理された後にMainDeviceに返送されることを保証します。

UDPを使用する場合 は、EOMポートがUDPヘッダの送信元・宛先IPアドレスとUDPポート番号を同様に処理し、EtherCATフレームがUDP/IPプロトコル規格に適合するようにします。

さらに、EOMポートは、不正なMainDeviceや一般的なEthernetデバイスからのアクセスを遮断するセキュリティ機能 も備えています。

EtherCAT Open Mode では、スイッチを介したネットワーク内で EtherCAT Device Protocol (EDP) を使用して MainDevice と SubDevice の間の通信を行います。さらに、TCP/IP などの他のプロトコルも同じ IT インフラを共有することが可能です。

EtherCAT Open Mode でスイッチングネットワークを使用すると、いくつかのトレードオフが生じます。利点として、Open Mode は柔軟性を提供し、既存の IT インフラとの統合を可能にします。しかし、すべての Ethernet フレームが同じインフラを共有し、スイッチが通常「Store and Forward」方式で動作するため、EtherCAT セグメント内の遅延が大幅に増加します。この遅延は一貫性がなく、事前に正確に計算することができません。その結果、最小達成可能なサイクルタイムにも影響を及ぼします。実際のパフォーマンスは、特定の IT ネットワークやその設定、現在のネットワーク負荷によって大きく左右されます。

EtherCAT Open Modeの利点とトレードオフ

EOMは、EtherCAT Device Protocol (EDP) を使用して、スイッチを介したMainDeviceとSubDeviceの通信を可能にします。また、TCP/IPなどの他のプロトコルと同じITインフラを共有できます。

しかし、スイッチを利用することで次のようなトレードオフが発生します。

  • 柔軟性:既存のITインフラとの統合が可能
  • 遅延:スイッチングネットワークによる高い遅延と遅延の不安定性
  • サイクルタイムの影響:ネットワークの構成や負荷によって最小サイクルタイムが大きく変動

図2: Open ModeのEtherCAT セグメント

EtherCAT Open Modeの通信タイプ

EOMでは、ネットワークセグメントの通信タイプを RAW または UDP に設定できます。

  • RAW:RAW 通信は、処理負荷を最小限に抑え、可能な限り高いパフォーマンスを求めるアプリケーションで一般的に選択される通信方式です。RAW 通信では、EtherCAT フレームを追加のカプセル化なしに直接 Ethernet フレームとして利用するため、遅延が低く抑えられます。
  • UDP: UDP 通信は、IP ベースのネットワークとの互換性が必要な場合に使用される通信方式です。EtherCAT フレームを UDP/IP 内にカプセル化することで、ネットワークが既存の IP ルーティングや IT インフラを活用できるようになりますが、その代償として遅延が増加します。

通信方式: RAW

RAW 通信方式では、VLAN タグが使用されます。送信フレームの宛先 MAC アドレスは EtherCAT セグメントのアドレスに対応し、セグメントアドレスデバイスの EOM ポートによって検証されます。検証が完了すると、フレームは SubDevice にルーティングされます。

送信元 MAC アドレスは MainDevice のネットワークカードによって割り当てられます。その後、EOM ポートが送信元アドレスと宛先アドレスを入れ替えることで、処理されたフレームが MainDevice に確実に戻るようにします。

VLAN タグを含む EtherCAT フレームの基本的なフレーム構造は以下の通りです。

送信フレーム: MainDevice から SubDevice へ

受信フレーム: SubDevice から MainDevice へ

通信方式: UDP

UDP 通信方式では、EtherCAT フレームが UDP/IP フレーム内にカプセル化されます。この場合、EtherType には IP (0x0800) が使用され、宛先ポート番号には Internet Assigned Numbers Authority (IANA) によって割り当てられた 0x88A4 が指定されます。この形式のフレームの最大長は 1,518 バイトです。

MAC アドレス(宛先および送信元)の処理は RAW 通信方式と同様ですが、UDP では IP アドレスが適切に設定されます。送信フレームでは、送信元フィールドに MainDevice のアドレスが、宛先フィールドにセグメントアドレスデバイス(EOM ポート)のアドレスが設定されます。受信フレームでは、これらのアドレスが入れ替えられ、適切に MainDevice へルーティングされるようになっています。

送信フレーム: MainDevice から SubDevice へ

受信フレーム: SubDevice から MainDevice へ

Segment Address Deviceの例:Beckhoff EK1000 Coupler

Beckhoff EK1000 は、EtherCAT Open Mode と EtherCAT Direct Mode を接続するための Segment Address Deviceとして利用可能です。

主な機能:

  • Ethernet Port X001:スイッチに接続し、MACおよびIDアドレスを処理
  • 内部EOMポート:データ処理を行い、EtherCATフレームをESCに転送
  • EtherCAT Port X002:追加のEtherCAT SubDeviceを接続可能
  • 右側拡張:Beckhoff EtherCATスライスモジュールを追加接続可能

詳細情報は Beckhoff EK1000 製品ページ を参照

Beckhoff®, EtherCAT®, are registered trademarks of Beckhoff Automation GmbH.

 

まとめ

EtherCAT には Direct Mode と Open Mode の 2 つの動作モードがあり、それぞれの用途に応じた役割を果たします。Direct Mode は高い効率性を持ち、低遅延かつリアルタイム性に優れた性能 を提供するため、迅速な応答が求められる制御アプリケーションに最適です。一方、Open Mode は 標準的な IT インフラとの統合を可能にする柔軟性 を備えていますが、その代償として遅延が増加し、かつ変動しやすくなります。性能と柔軟性のトレードオフ を理解し、用途に適したモードを選択することが重要です。

Stay Up to Date