EC-Monitor:用于监控(嗅探)EtherCAT®网络的软件库

概述

通过EC-Monitor软件库可分析与评估EtherCAT网络的数据流量。该库记录EtherCAT帧并将解码后的数据提供给客户应用程序。除过程数据(输入与输出)外,还会从EtherCAT帧中提取从站状态、从站错误计数器等数据。

该库可独立于主站控制器使用,兼容多家厂商的EtherCAT主站(Beckhoff、Omron、Bosch-Rexroth、Lenze、ACS Motion Control、acontis等)。EC-Inspector通过在主站后方插入的TAP(测试接入点)设备,分析主站与EtherCAT从站之间的完整数据流量。TAP设备可同时记录并评估出站帧(主站→从站)与入站帧(主站←从站)。

基于网络配置文件(ENI)的EtherCAT协议分析与解码

记录的EtherCAT帧基于EtherCAT网络信息(ENI)文件进行解码。该文件包含过程映像定义、含数据类型的全部变量,以及周期帧结构。ENI文件属于EtherCAT规范ETG.2100的一部分,可由任意EtherCAT配置软件生成。通常EtherCAT主站本身也需要ENI文件,因此无需额外工程配置。

系统架构

需在现有EtherCAT网络中插入测试接入点(TAP)以捕获EtherCAT帧。建议将TAP部署在主站与首个从站之间,亦可安装于任意两个从站设备之间。但仅当TAP紧接主站安装时,才能完整分析所有输入与输出数据,因为部分数据(LRW命令)会被下游从站的后续输入数据覆盖。所选TAP设备(例如Dualcomm ETAP-1000)应具有较小的传播延迟,以避免干扰整体网络时序。

使用EC-Monitor库时,无需对网络、控制器、EtherCAT主站软件或配置进行任何修改。因此,EC-Monitor既适用于新建系统(绿地项目),也兼容现有系统与设备(棕地项目)。

软件架构

EC-Monitor库可直接在Windows、Linux、QNX等操作系统上运行,无需修改。网络控制器通过acontis提供的专用驱动(链路层)连接。针对多种以太网控制器,已开发特定高性能链路层。

EC-Monitor完整处理ENI文件,并据此解析从站数量、过程映像结构、变量名称及偏移量等参数。基于这些数据,应用程序可动态适配不同网络配置。

编程接口与示例代码

C / C++ API

EC-Monitor 的 API 与 EC-Master 的 API 非常相似,便于快速上手并复用已有的软件模块。 所有访问 EtherCAT 数据的相关步骤均在附带的 “EC-Monitor Demo” 示例中展示。

MQTT

MQTT 是一种广泛使用的工业物联网(IIoT)协议,支持便捷且安全的数据传输,兼容多种监控工具和数据汇聚设备。 该协议具有良好的网络安全性,所有通信均通过预定义的 MQTT Broker 安全路由,并可加密传输。 此外,EC-Monitor 的架构结合 TAP 技术,确保 EtherCAT 网络免受未经授权的访问。

通过内置的 EcMonitorDemoMqtt 示例,EC-Monitor 可将所有 EtherCAT 变量(过程数据)以不同的 Topic 发布,使这些实时数据能够直接复用于支持 MQTT 的各类软件系统。 为实现详细的 EtherCAT 诊断,EcMonitorDemoMqtt 在消息中包含 EtherCAT 时间戳,可用于分析网络的时序行为。 为降低 TCP/IP 负载,消息将根据预定义的周期更新时间或数据变更事件进行发布。

EcMonitorDemoMqtt 提供源代码,可根据具体应用需求灵活修改,例如移除时间戳或添加过滤功能。

用例

用例:诊断工具

EC-Monitor库为定制化EtherCAT诊断软件提供数据支持。除显示拓扑与过程数据外,该工具还可定位通信故障。假设EtherCAT主站软件定期检查从站错误计数器寄存器,EC-Monitor可解码此数据并供应用程序进一步处理。例如:通过从站及端口特定的错误计数器(劣质线缆或插头故障)确定错误位置与原因,并以图形化界面显示结果。acontis EC-Inspector即为该类型工具的典型示例。

应用场景:IIoT 网关 /(嵌入式)边缘设备

EC-Monitor 的一个典型应用场景是对 EtherCAT 控制网络进行持续、独立于控制器的监控。 这使得真正的预测性维护成为可能——所有关键过程数据均可被监测、分析和追踪,一旦出现异常数据或网络错误,即可触发告警。

EC-Monitor 支持多种监控方式:

  • 在线监控:通过将相关数据实时转发至监控服务器,服务器可直接处理数据或存储以供后续使用。 EC-Monitor 与服务器之间的连接可通过 EcMonitorDemoMqtt 使用 MQTT 协议建立,也可集成其他协议作为客户应用的一部分。
  • 离线监控:EC-Monitor 可将所有过程变量直接记录至存储设备(如 CSV 文件),适用于无法连接远程网络的场景。

EC-Monitor库的关键特性是过程数据的无损记录,这是实现质量保障(状态监测)或预测性维护应用的前提条件。记录的数据可通过适当算法处理(如在PC或嵌入式设备中),处理后信息可转发至中央服务器或云端。制造过程的监控是实现产品全生命周期可追溯性的必要条件。

用例:通过“监督”系统监控关键应用

EC-Monitor库支持实时完整检测EtherCAT网络的全部过程数据。对于安全关键型应用,这些数据可由另一系统上的应用程序进行验证。该监控系统因此可控制主应用程序,并在故障发生时采取适当措施关闭主站控制器。

特性

  • EtherCAT协议分析与解码
  • 基于EtherCAT网络信息(ENI)文件
  • 过程数据变量监控
  • 从站状态监控
  • 从站错误计数器监控(ESC寄存器0x300至0x313)
  • 处理已捕获的原始网络流量(Wireshark文件)
  • 将原始网络流量保存为PCAP(Wireshark)文件

优势

  • 无需与现有主站控制器集成
  • 兼容新建(绿地)与现有(棕地)系统
  • 无需专用TAP,常规交换机设备亦可使用
  • 对现有应用无影响(如时序、负载)
  • 无需修改现有软件
  • 极小工程投入:直接使用现有ENI文件
  • 同一软件可分析不同厂商(Beckhoff、Bosch-Rexroth、Omron、Yaskawa等)控制器运行的设备
Free Evaluation Request