acontis EoE Gateway Tool for Windows
現在市場に出回っている多くのEtherCAT製品は、Ethernet over EtherCAT(EoE)のサポートを提供しています。EoEは、完全なEtherCATネットワークを実装する必要なしにEtherCATデバイスをセットアップおよび構成するための便利な方法を提供します。EoE対応のEtherCATデバイスの多くのメーカーは、製品をセットアップおよび構成するためのソフトウェアツールを提供しています。例としては、Bosch Rexroth IndraWorks、Yaskawa SigmaWin +、Elmo Application Studio、CopleyCME2などがあります。
acontisのEtherCATマスターソフトウェアであるEC-Masterの開発者およびユーザーにとって、ソフトウェアツールを実行しているWindowsコンピューターをネットワークから直接接続するために、EC-Masterを実行しているマスターコントローラーをネットワークから切断する必要があるため、これらのメーカーツールの利便性が失われます。 EtherCATデバイス。次に、製造元ツールを使用していくつかの簡単な変更を行った後、マスターコントローラーを再接続する必要があります。この問題に対処するために、acontisはWindows用のEoEゲートウェイツールをリリースしました。
EoEゲートウェイツールを使用すると、acontisはマスターコントローラーをEtherCATデバイスに接続したままにする便利な方法を提供しますが、セットアップと構成にはメーカーのツールを利用します。これは、イーサネットデータをツールからEC-Masterを実行しているマスターコントローラーを介してEtherCATネットワークにトンネリングすることで実現されます。
このEoEゲートウェイツールはバックグラウンドのWindowsシステムトレイで実行されるため、EtherCATデバイスに直接接続されているかのようにメーカーのツールに集中できます。