EtherCAT 周期时间计算器使用指南

我们的客户经常会问:“使用 EtherCAT 和你们的主站软件(EC-Master),我能实现的最快周期时间是多少?” 由于 EtherCAT 是目前最快的工业以太网协议,客户自然希望了解他们的应用在 EtherCAT 网络下究竟能跑多快。
当然,这个问题并没有一个统一答案,因为周期时间不仅取决于具体的应用,还与网络中的设备数量以及每个周期中传输的数据量密切相关。Beckhoff 和 EtherCAT 技术协会(ETG)将其称为“通信时间”,即包括发送数据帧的时间、网络传播延迟以及接收数据帧的时间。
如今,随着 EtherCAT G 和 G10 的推出,通信时间的计算又引入了更多变量。

我们一直在帮助客户计算其网络的通信时间,这对于评估增加设备数量或更改过程数据量对性能的影响非常有用。现在,我们决定推出一个简单的计算器,让用户可以轻松调整这些参数,直观了解其影响,并评估系统的最快运行速度。

下面我们将逐项介绍该计算器中的参数。

带宽

第一个参数是 EtherCAT 的带宽。直到最近,EtherCAT 的标准带宽一直是 100 Mbit/s,但现在已经推出了 EtherCAT G(1 Gbit/s)和 G10(10 Gbit/s)。该参数影响在物理层传输总字节数所需的时间:
在 100 Mbit/s 网络中,每字节传输时间约为 80 纳秒
在 1 Gbit/s 网络中,每字节仅需 8 纳秒
在 10 Gbit/s 网络中,每字节仅需 800 皮秒
不过,如后文所示,带宽从 EtherCAT 升级到 G 或 G10 并不意味着性能会线性提升 10 倍。

分布式时钟

计算器中提供一个复选框,用于指示是否启用分布式时钟(DC)。启用 DC 会在过程数据中增加一些额外字节,同时引入额外的数据报文,从而增加通信开销。

主站软件处理时间

该参数表示主站软件处理数据帧(发送与接收)所需的时间。由于处理时间会因主站运行的硬件平台不同而有所差异,我们将其作为可调参数提供。对于像 acontis 的 EC-Master 这类高质量的 EtherCAT 主站软件,处理时间通常仅为几微秒。

从站设备数量

这两个参数与网络中的 EtherCAT 从站设备数量相关。我们将其拆分为两个字段,是因为每个从站都会引入固定延迟,但使用背板总线(如 Beckhoff 的 E-bus)连接的模块化节点,其延迟要短得多:
使用标准以太网 MII/PHY 的从站,典型延迟约为 1 微秒
使用低压差分信号(LVDS,如 E-bus)的从站,延迟仅约为 0.3 微秒

过程数据大小

这可能是最关键的参数,因为它对整体通信时间影响最大。需要注意的是,EtherCAT 的过程数据并不受以太网最大帧长(约 1,500 字节)的限制。但如果超过该限制,将会发送多个周期性数据帧,从而引入额外开销。该计算器已考虑这一点。

通信时间结果

最后,我们得到了计算结果!计算器会根据所有参数进行运算,得出总通信时间。根据该结果,用户可以评估其网络所能实现的最快周期时间。
当然,这个结果并不包括应用程序处理新输入并计算新输出所需的时间,因此在设定周期时间时还需考虑这一部分。

我们希望这个计算器对您有所帮助。您可以通过以下页面访问它: https://developer.acontis.com/ethercat-cycle-time-calculator.html.

如需进一步了解 EtherCAT 应用或获得技术支持,欢迎随时与我们联系。

 

Stay Up to Date