acontis technologies GmbH

助力新一代工业实时控制

acontis technologies 是全球领先的 OEM 软件供应商,专注于高性能 EtherCAT 工业通信核心技术以及工业级实时虚拟化技术(Hypervisor)。公司总部位
于德国魏恩加滕(Weingarten),凭借其“德国制造”的卓越质量与专业技术赢得了全球认可。

自 2001 年由 Christoph Widmann 和 Stefan Zintgraf 创立以来,acontis 已从一家初创公司发展成为拥有 30 多位专家的 EtherCAT 和实时控制器软件产
品技术中心。为了提升本地化支持与咨询服务,acontis 在多个地区与经过严格培训的精选分销商开展合作,并在美国波士顿附近设立了办事处,以更好
地服务美国客户。

 

核心业务领域

acontis 的软件产品在现代工业格局中发挥着举足轻重的作用,主要聚焦
于推动现代自动化技术发展的两大关键领域:

  • EtherCAT:
    技术 作为 EtherCAT 技术协会(ETG)自 2004 年以来的核心成员,acontis 推出了全球公认的 EC-Master EtherCAT 主站(MainDevice)软件栈作为其核心产品。该解决方案为机器人和运动控制等高要求应用中的数百万台设备提供了高速、可靠的通信保障。acontis 持续引入创新功能和工具,打造出了用于规划、实现、验证和维护 EtherCAT 系统最完整的软件产品组合。

  • 实时虚拟化技术
    公司的实时虚拟化(Hypervisor)产品组合(包括 Type 1 架构的 RTOSVisor 和 Type 2 架构的 LxWin)专为工作负载整合而设计。该技术允许在单一的统一硬件平台上运行多个异构操作系统——将基于实时 Linux 等的硬实时控制器与用于用户界面、数据记录和云端连接的非实时操作系统环境(如 Windows/标准 Linux)相结合。这对于现代边缘控制器(Edge Controllers)和高端工业控制器至关重要。

全球应用与战略布局

acontis 的产品已成为全球知名企业在自动化、医疗技术、机器人和数据
采集等领域嵌入式设备的核心。

  • 人形机器人与人工智能(AI):acontis 正积极支持诸如 NVIDIA Jetson 等全新且强大的嵌入式系统平台,从而在快速发展的人形机器人
    领域中,利用 EtherCAT 实现高性能的运动控制。

  • 战略合作伙伴:公司与行业巨头保持紧密合作,不仅是英特尔黄金会员(Intel Gold Member),还与研华科技(Advantech)和 ISIT 等公司在产品层面开展了多项合作,共同打造下一代机器控制系统。

  • 开发体验:acontis 通过设立专门的开发者中心(Developer Center)来简化现代开发流程,在不同的操作环境下提供 SDK、教程以及用于配置和诊断的工具。