我们的历史

2001年

由Stefan Zintgraf和Christoph Widmann在Weingarten创立。

提供专注于嵌入式系统和实时操作系统的软件开发服务。

2002年

招聘了第一批员工。

开发了CeWin软件。

2003年

CeWin上市:Windows实时扩展(2型虚拟机)搭配Windows CE操作系统。

2004年

加入EtherCAT®技术协会。

2005年

开始EtherCAT®主站开发,并在纽伦堡的SPS贸易展会上展示。

2006年

推出EC-Master:用于嵌入式系统的EtherCAT®主站协议栈。

向包括KUKA机器人在内的德国第一批客户交付了软件。

2007年

重新设计了之前的虚拟机架构:RTOS虚拟机和虚拟机框架。

该新技术成为所有KUKA机器人下一代产品的一部分。

2008年

在日本和韩国建立了销售合作伙伴关系。

2009年

开发RTOSVisor概念验证:基于新型虚拟机架构的1型实时虚拟机。

推出EC-Lyser:用于诊断EtherCAT®网络的Windows应用程序。

2010年

为美国和加拿大建立了销售合作伙伴关系。

由于所使用的软件技术和硬件虚拟化支持当时尚不充分,RTOSVisor的开发活动被搁置。

2011年

推出EC-Win:Windows EtherCAT®实时解决方案。

推出EC-Engineer:用于Windows的EtherCAT®配置工具。

2012年

推出日语和中文网站。

2014年

建立中国的销售合作伙伴关系。

由于持续的增长,公司首次迁至更大的办公空间。

2015年

推出EC-EAP:EtherCAT自动化协议(EAP)的软件栈。

2017年

启动TSN相关活动。加入实验室网络工业4.0(TSN Plugfest)。

2018年

迁入Ravensburg市Gartenstrasse的新空调办公室。

推出LxWin:用于并行运行Windows和实时Linux的实时虚拟机。

2019年

在美国成立了第一家国外子公司。

为意大利建立了销售合作伙伴关系。

进一步开发RTOSVisor,支持最新的虚拟化技术以及PCI和图形直通功能。

推出EC-Engineer Web:适用于Linux和Windows的EtherCAT®配置工具。

2020年

为法国新增了一家销售合作伙伴关系。

推出RTOSVisor:用于在PC上运行多个实时操作系统和标准操作系统的虚拟机软件。

推出EC Simulator:实时EtherCAT®网络模拟工具。

2021年

推出EC-Inspector:用于EtherCAT®网络故障排除的Windows应用程序。

推出EC-Monitor:用于监控和记录EtherCAT®网络的软件库。

Maxburg Capital Partner成为股东。

2022年

与英特尔达成合作(英特尔金牌成员)。

为澳大利亚和新西兰建立了销售合作伙伴关系。

2024年

迁至Weingarten市Franz-Beer-Straße的新办公室。