机械制造业
行业概述

机器制造业包括了多个市场领域里的定制机器、设备和系统的设计、开发与生产。其重点在于提高生产力、增加效率,并实现复杂任务的自动化。从简单的机械装置到先进的自动化系统,这些机器广泛应用于制造、组装、包装和物料搬运等过程。该行业融合了控制系统、自动化、机械和电气工程的专业知识,并通过整合先进技术,提供创新和可靠的解决方案,以满足各种工业应用的需求。 机器制造中的一个关键且具有挑战性的方面是开发一个稳健的,能以极高速度处理大量数据、进行复杂计算,并且促进系统间通信的控制系统。作为实时技术和EtherCAT技术的领先软件提供商,acontis technologies在实现这种功能中发挥着重要作用。

制造业
制造业涉及用于生产和加工各种商品与零部件的机器的设计与开发。这些机器采用多种制造技术,包括增材制造(如3D打印和材料挤出)、数控铣削、车削、冲压及注塑成型等,以高效地制造复杂、统一且可重复的物品。
对于这些机器,先进的运动控制至关重要,这需要精确同步伺服驱动器,以实现快速和协调的运动。在这方面,acontis提供带有分布时钟(DC)的Class A EtherCAT主站协议栈EC-Master。分布时钟能使主站与从站设备之间能够进行同步,从而使用户能够开发满足精确运动控制严格要求的应用和设备。
Protects against cross-site request forgery attacks.
Saves the current PHP session.

汽车行业
汽车行业的机械制造商面临着开发能够组装复杂汽车零部件的先进机械的挑战。随着对新型汽车技术(包括电动汽车和自动驾驶)的需求增加,市场对全新且创新的高速制造工艺和完美的精度提出了需求。这些需求需要有效管理高速加工过程,最大限度地减少停机时间,并符合严格的质量和安全法规。
除了实时运动控制、数据监控和网络诊断以外,acontis也意识到硬件可用性和长前置时间是汽车行业的重大问题。为了应对这些挑战,我们提供了EC-Simulator,这是一款开创性的软件产品,能够在无需物理硬件的情况下进行EtherCAT应用开发和测试。这种创新的方法提供了更好的控制、灵活性和效率,所有这些都提升了整体生产效率。这样,汽车制造商能够在确保最高质量和安全标准的同时,满足行业的苛刻要求。
Protects against cross-site request forgery attacks.
Saves the current PHP session.

印刷与包装行业
印刷与包装行业涉及的设备通常在高压和持续运行的条件下操作,常常是24小时不间断运行。在这种环境中,机器必须保持稳定的产品质量,实现精确的运动控制,最小化停机时间,并限制废品率——这在极高的生产速度和产量面前是一项巨大的挑战。
acontis提供了一系列专门为了应对这个挑战而设计的EtherCAT和实时软件工具和库。我们的EC-Master解决方案使得网络中可以实时通信,并支持高速过程的精确运动控制和同步。此外,通过EC-Engineer和EC-Monitor中先进的监控和诊断功能,制造商可以主动识别并解决问题,减少设备停机时间并确保产品质量的稳定性。除了EtherCAT解决方案外,acontis还提供实时虚拟机监控器(Hypervisor)解决方案,实现硬件整合。这项技术使得多个实时和非实时操作系统能够在单一硬件平台上同时运行。通过这种方式,各种应用可以共存于同一控制器上,从而大幅度降低成本和节省空间。例如,运行在实时操作系统(RTOS)上的实时控制应用可以与运行在Windows上的非实时用户界面共享同一硬件环境。这种整合消除了为每个应用配备单独控制器或专用硬件的需求,从而降低了与额外硬件组件相关的成本并减少了空间需求。
Protects against cross-site request forgery attacks.
Saves the current PHP session.

物料搬运行业
物料搬运行业涉及用于仓库或工厂内物料搬运、存储和控制的机器和设备。这些设备包括输送系统、自动引导车(AGV)、叉车、机械臂等。主要挑战包括机器的灵活性,以应对多种物料的处理,确保操作人员安全,减少设备停机时间,以及提高系统的互操作性,以实现高效的物料管理。
acontis的全面EtherCAT软件和工具套件提供了卓越的机器控制和配置能力,能够实现灵活、适应性强且高效的操作。一个显著的特点是扩展的安全功能FailSafe over EtherCAT (FSoE),这一功能在acontis的EtherCAT主站堆栈EC-Master中可用。通过EC-Master,机器开发人员可以设计并实施安全措施,确保操作人员的安全并保证仓库和工厂运营的效率。
Protects against cross-site request forgery attacks.
Saves the current PHP session.

制药行业
制药行业的机器制造商负责开发能够精确配药、进行严格测试和安全包装的复杂机械。随着个性化医疗需求的增加、大规模疫苗生产的推进以及前沿医学检测和诊断技术的发展,对于能够应对不同生产场景并同时保证精度和可重复性的机器的需求变得至关重要。在该行业中的挑战包括遵守严格的法律规则、确保工艺可重复性以及在恶劣环境下保持产品完整性。
acontis的EtherCAT和实时虚拟机监控器(Hypervisor)解决方案使制药行业的开发人员能够开发出具有优秀的控制、可靠性和安全性的先进机械。我们的解决方案提供对复杂驱动器和设备的出色控制,确保精确且同步的操作。快速且可靠的数据传输能力实现无缝的通信和高效的数据管理。此外,面向安全的方案助于保证遵守法规,并保护人员和产品的安全。
Protects against cross-site request forgery attacks.
Saves the current PHP session.