EtherCAT® - 实时 Hypervisor - 服务

Acontis technologies是一家致力于EtherCAT技术、Windows实时软件和实时虚拟化/Hypervisor技术的行业领先供应商。

我们公司以提供高品质的 “德国制造” 产品而著称,在全球范围拥有众多国际大客户。

EtherCAT®

全球众多领先企业信赖我们的 EtherCAT® 主站协议栈软件 EC-Master,其卓越的质量与功能已在实际应用中广泛验证。
我们积极参与 EtherCAT 技术协会(ETG)下属多个技术工作组(TWG),确保产品完全符合 EtherCAT 标准,并具备与所有现有从站设备的高度互操作性。
EC-Engineer 是一款高性能的 EtherCAT 配置与诊断工具,可灵活集成至客户应用中使用。
实时 EtherCAT 网络仿真软件 EC-Simulator 支持在无真实从站设备的情况下进行网络测试与调试。
EC-Inspector 与 EC-Monitor 是专用于 EtherCAT 网络诊断与持续监控的强大工具。

阅读更多 …

Windows实时扩展

借助我们的 Windows 实时扩展模块 RtaccWin,我们提供了一套完全集成于 Windows 操作系统的实时应用解决方案。 这使开发者能够在熟悉的 Microsoft 开发环境——Visual Studio 中,满足对硬实时任务的严苛要求,无论是应用开发还是调试实时与非实时程序。 实时应用的创建与调试方式与常规 Windows 应用无异,且该扩展模块可轻松安装,无需对 Windows 进行任何特殊修改。

阅读更多...

实时Hypervisor软件

我们的实时Hypervisor产品组合支持将多个使用独立硬件控制器的传统系统整合至单一硬件平台。
acontis 的Hypervisor技术专为融合工业控制等实时应用与人机交互、数据记录、监控等复杂非实时任务而设计。 通过对硬件资源进行分区,并由 acontis Hypervisor管理器将选定硬件分配给一个或多个操作系统,实现系统隔离与资源调度。 我们的工具支持硬件优先级配置,从而确保实现并保障硬实时性能。 此外,实时Hypervisor方案还具备极低延迟,为您的应用提供最大化性能支持。

阅读更多...

News

20 Years of Innovation: Celebrating EtherCAT & ETG with Christoph Widmann

Christoph Widmann was featured in an interview on 20 years EtherCAT Technology Group (ETG) and EtherCAT technology

and the ETG over the last two decades.

Read more …

Windows Real-time Extension and Hypervisor product

Acontis launched version 7.1.1 of its leading Windows Real-time Extension and Hypervisor product family.

Read more …